This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:参数更改

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527499/bq40z50-parameters-change

部件号:BQ40Z50
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家

我们有一节使用贵公司 BQ40Z50 电量计的电池。
电池的容量为 1500mA、连续放电电流为 15A、脉冲电流为 20A、2S@。放电在 360 秒后结束。
我们希望您根据 BQ40Z50-R3 固件调整固定参数、如下所示:
1. Prime Relax Time 已从默认的 300S 更改为 15S
2.章节。 放松时间从默认值 30s 更改为 5s
Res Relax Time 已从默认值 50s 更改为 15s
4.将 Dis Relax Time min 更改为 10 秒
OCV 等待时间从默认值 600s 更改为 60s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要 TI 提供哪些帮助? 您可以使用主机 UC(针对电量计使用的固件版本,向这些参数的地址发送 smbus 写入命令)或 bqStudio(数据存储器 UI)来更改这些参数。

    我建议在 bqStudio 中更改这些参数、然后对 TI EVM 和您的电池进行测试。