This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92662A-Q1:TPS92662A-Q1

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527937/tps92662a-q1-tps92662a-q1

器件型号:TPS92662A-Q1

工具/软件:

尊敬的支持:

我正在为汽车应用设计外部照明器件、  
该应用中有大量 LED、但我们希望使用  TPS9254X 系列降压转换器 LED 驱动器的有限通道。

是否可以级联 单个 LED 通道上的多个 TPS92662A 矩阵管理器、理想情况下所有 LED 的最大压降将高于降压转换器可以处理的压降、但通过对 PWM 值进行时分多路复用、我们可以管理打开所有 LED(当然不是在标称电流下)?

例如、我能否  在 TPS9254X 降压转换器的通道中级联 3 个 TPS92662A、在 48V 输入电压下驱动它、并且通过时分多路复用矩阵输出、仍然能够以大约 3.2V 的压降驱动 36 个 LED?

提前感谢您。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pietro、

    此器件被选通、因此 E2E 不支持。 我将直接通过电子邮件与您联系。  

    谢谢、

    Jaron