This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z558:BQ27Z558

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527377/bq27z558-bq27z558

器件型号:

工具/软件:

你(们)好
我们的电池学习有问题。
对电池充满电并断开充电电缆后、SOC 会立即降至 100%-> 99%

我们之前进行电池学习时、电池组是 4450mA、但我们将其与 4380mA 配合使用、我们应该如何进行学习?

在答复中,我被告知我应该学习 4450mA ,但我得到了同样的问题,如上。

我被告知、通过 4380mA 培训可以解决问题。
我再次询问我是否应该接受 4450mA 或 4380mA 的培训。

还是此问题是由其他原因引起的?

使用 DeepL.com 翻译(免费版本)

--

BQ27Z558:获取 Chemical ID 并完成学习周期 — 使用范围或电芯的电压范围实际值

工具/软件:

Cell:2.5V ~ 4.45V

实际使用范围:3.4V ~ 4.38V

要获取化学 ID 数据并完成学习周期、我是否应该仅使用电芯的电压范围进行测试?

如果可以在实际使用范围下进行操作、我想在实际使用范围内进行操作。

如果您回顾并告诉我们、我将不胜感激。

感谢您的支持。

谢谢。

朴在勇

->

您好、Jaiyong、  

您的学习周期基于单元格范围、而不是实际使用范围、我附加了 GPCCHEM 计算器、该计算器会为您提供实际的 chemID。

GPCCHEM:
https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

谢谢您、
Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有几个部分需要学习:

    1. Qmax
    2.
    3.充电终止
    4.典型负载

    1 和 2 与要从电芯中释放的容量无关。 因此、如果您使用标称容量为 4450mA 的电池、但您只想使用 4380mA、则可以运行学习周期 1 和 2、周期对 4450mA 进行充电和放电(或接近此值)。 实际上、您必须是因为电量计要求专用学习周期 (UpdateStatus = 0x08) 的 DOD 变化>0.9。

    3 取决于您的充电设置。 如果您只想使用 4380mA、而通过限制充电(例如,较低的充电电压和较高的收尾电流)来实现此目的、则必须为此新设置配置电量监测计、或者您需要让它学习充电终止。 请参阅 TRM、9.8。

    电量监测计将学习 EOC 处的 Cell 1 Chg Voltage 和 EOC 处的电流(如 9.8 中所述)。 如果需要、您可以手动设置这两个值、但还必须确保 ChargingVoltage () 对于您的 4380mA 用例是正确的、以便电量监测计能够可靠地检测到充满电(这是电量监测计可靠计算 SOC = 100%的要求)。