This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:原理图和快速入门审阅

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527883/lm5148-schematic-and-quickstart-review

器件型号:LM5148

工具/软件:

尊敬的团队:

我们计划为 UAV 应用开发 48V 至 5V (15A)、7.5V (17A)、12V (8.5A) 和 24V (4A) 转换器(单板)、我希望在投产之前查看原理图/PCB 和快速入门文件。 我可以在私人聊天/电子邮件中共享文件以供审核。  

我对我所做的 24V 设计的快速入门有疑问、外部补偿计算给了我一个关于 CC2 电容器的 0pF 建议。 这种行为合适吗? 因为 PM calulcated 约为 50。  


期待您的快速答复

此致、
诺埃尔·宾尼·亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Noel、

    在我看来、交叉 频率设置得非常高、因为高频极点设置得高得多。  我建议您在设计中使用一个较小的 CHF 电容器...

    请共享您的计算器文件、以便我进行检查。  David.Baba@ti.com

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的快速答复、我已在电子邮件中共享文件以供您检查。 快速入门值最终确定后就会与您分享原理图

    此致、
    Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel、

    回应,让我们把这个离线,避免有两条并行的通信线路,谢谢。

    David。