This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82866A:VOS 引脚使用?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8287A06, TPSM82823A, TPSM82866A, TPSM82866C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527210/tpsm82866a-vos-pin-usage

器件型号:TPSM82866A
主题中讨论的其他器件:TPSM82823A、TPSM8287A06 TPSM82866C

工具/软件:

您好、您能说明一下 VOS 引脚应如何连接、它的功能与 FB 是什么吗?
查看几个类似器件 ( TPSM82866A 和 TPSM82823A) 的数据表、可以 看到连接在电感器之后或输出电容器上、具体取决于我看到的器件。
是否打算将其用作单端遥感引脚、如果是、则不应将其连接到负载?


(计划在稍低电压/高电流应用 (0.75V 4-5A) 中使用 TPSM82866AA0PRCFR,并关注压降)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    产品页面上的该应用手册介绍了 DCS-Control: https://www.ti.com/lit/an/slyt531/slyt531.pdf 

    您不能将 VOS 引脚用作遥感引脚、但可以将顶部反馈电阻器路由到负载、以克服 IR 压降。

    我们还有 TPSM82866C、它可让您通过 I2C 和具有真差分遥感功能的 TPSM8287A06 调高/调低电压。

    谢谢、

    Chris