This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25856-Q1:4 开关 BiDi 转换器

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25856-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527370/bq25856-q1-4-switch-bidi-converter

器件型号:BQ25856-Q1

工具/软件:

我应该为客户端应用设计一个 4 开关双向直流/直流转换器。 我应该能够以最大 360A 峰值电流持续 1s 和 120A 对电芯进行充电和放电。 这是否是符合此规格的 IC?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这不适合此规格的 IC。 BQ25856-Q1 的额定电流高达 20A。这些规格的电流要求对于 BQ25856-Q1 来说太大。

    此致、
    Michael