This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD90320 GPIO 拉电流/灌电流最大容量

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527774/ucd90320-ucd90320-gpio-current-source-sink-maximum-capacity

器件型号:UCD90320

工具/软件:

一个 GPIO 可以提供多大的最大电流?
我想 直接从 UCD GPIO 驱动 4 个 LED、这样可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    最大值为@μ V 4mA

    此致

    颐和