This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:参考:PMP8740、CC 环路增益是否随负载电流值变化?

Guru**** 2424980 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525577/ucc28951-ref-pmp8740-does-the-cc-loop-gain-change-with-load-current-value

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件:PMP8740

工具/软件:

您好、Roberto、

您好!  我正在为 PMP8740 参考设计的 CC 环路增益建模。  几个问题:

(1) 您是否有可以分享的 CC 环路增益(电池充电时)公式?

(2) 您是否还想告知 CC 环路增益是否会随负载电流值而变化?

此致、

Nitish Agrawal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    e2e 流量很大、我们将按收到的顺序对此进行查看。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您是否尝试设计用于电池充电的 CC/CV?

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike、电池充电器已经设计好了。  但是、测得的 CC 环路增益与仿真不匹配。  我正在尝试找出问题所在、并希望检查我在 CCM 和 DCM 模式下运行时使用的公式。

    此致、

    Nitish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nitish、

    我找到了有关此设计的应用信息。  一个是应用手册、另一个是功率点演示文稿。  既不深入了解有关环路的详细信息、也不了解如何对其建模。  它们可以使用网络分析器来补偿电流。

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup348/slup348.pdf

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup349/slup349.pdf

     

    我不知道有任何有关 CC/CV 的信息与 UCC28951 相关。  因此、我没有任何可以分享的信息。

    我将请 PMP8740 的电源设计人员 Roberto 了解他是否有关于如何补偿此设计的电流环路的更多详细信息。

     

    您好、Roberto、

     

    您是否有任何其他可以与您分享的关于补偿此设计中类似于可与 Nitish 共享的 PMP8740 的电流环路的信息?

     

    此致、

     

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:

    我没有其他有关相移全桥 CC 环路的信息;对于 PMP8740、我只是借助网络分析器 (Venable) 微调环路、并使用非常大的输出电解电容器(几十毫法拉)仿真电池、而实际负载是设置为恒定电压的电子负载(模拟电池电压的缓慢变化)。

    谢谢、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike 和 Roberto:

    感谢您的回答。  Roberto、您是不是说大电解电容器与电子负载并联(在 CC 环路调优期间)?

    此致、

    Nitish Agrawal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    正确: 大电解电容器与电子负载并联(在 CC 环路调优期间)、仿真电池的等效“无限“电容。 我之所以这样做、是因为在我们的实验室中、由于安全原因、我们不允许为大型电池充电。

    此致、

    Roberto