This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:LMR33630-Q1 EMC 问题

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527598/lmr33630-q1-lmr33630-q1-emc-issue

器件型号:LMR33630-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:  

LM33630 未 通过 EMC 测试。  

您能提供一些改进 EMC 性能的建议吗?  

非常感谢!  

Andy

e2e.ti.com/.../EMC_5F00_CE.rare2e.ti.com/.../6457.Schematic-and-PCB.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    我看到了 EMI 频谱。 我注意到它在高频下无法满足要求。  

    要抑制高频噪声、他们需要选择在该频率范围内有效的电容器。 以下曲线显示了 MLCC 电容器的典型频率响应。 在我们所需的频率范围内、1nF 至 10nF 的电容器将有效。 他们可以在 TP2 和 TP3 位置添加与现有输入电容器并联的这些低值电容器。 必须通过实验来确定正确的电容器值。  

    他们还可以通过添加与 CBOOT 串联的~4.7 欧姆 RBOOT 值来检查、从而提高 EMI 性能。  

    总体而言、如数据表 (LMR33630 SIMPLE SWITCHERRegistered3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器数据表(修订版 F)) 第 33 页所述、改进布局也应该有所帮助。

     谢谢。此致、

    Naresh