This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:参数确认

Guru**** 2512015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529751/tps54302-parameter-confirm

器件型号:TPS54302

工具/软件:

您好的团队、

 我想确认数据表中没有提及 TPS54302DDCR 的几个数据。

FB 漏电流
2.最短关闭时间
3.最大占空比

检查的 TK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen Lu、

    我们将检查并提供数据。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    FB 漏电流

    这是与设计相关的信息、不确定我们是否可以揭示。


    2.最短关闭时间

    110ns(但未在生产环境中测试)


    3.最大占空比

    TPS54302 器件旨在当 BOOT 至 SW 引脚的电压大于 2.1V 典型值时以 100%的占空比运行。

    此致、

    Haseen。