This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:IMON

Guru**** 2484065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523973/tps2660-imon

器件型号:TPS2660

工具/软件:

尊敬的团队:

如果 IMON 引脚短路或 RIMON 电阻小于 1k Ω、会有什么影响?

只有当前的监控会受到影响?

Vidhya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vidhya、

    IMON 引脚最大电压范围为 4V。 如果短路或电阻小于、则在电流更低的情况下可达到 4V。

    器件内部具有 4V 钳位。 就会钳制电压。

    由于 IMON 已达到其最大电压以显示电流的变化、因此电压不会相对于电流发生变化、因此电流监测会受到影响。

    建议将 RIMON 保持在数据表指定范围内。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    因此、只有 IMON 会读取到错误的数据(4V?)

    对 VOUT 没有影响?

    此外、如果不存在 DRDY 引脚上拉或引脚短路、I2C 通信会受到影响?  

    谢谢、

    Vidhya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 DRDY 引脚? 该器件不支持 i2c 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉混淆。 DRDY 不适用于该器件。  

    您能否确认以下几点?

    因此、只有 IMON 会读取到错误的数据(4V?)

    对 VOUT 没有影响?

    谢谢、

    Vidhya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vidhya、

    是的、IMON 不会对 VOUT 产生影响。 但是、IMON 引脚绝对最大值违例可能会导致器件故障。

    是否存在 IMON 可能会短路的情况? 如果不缩进以使用、则可以将销保持悬空状态。

    器件具有 ILIM 引脚短路保护功能。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我需要 IMON 功能。 但是、如果该引脚发生短路、将观察到什么故障?  

    这是否会导致器件故障、这意味着 Vout 会受到影响?

    谢谢、

    Vidhya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vidhya、

    查找 IMON 的引脚 FMEA

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我的情况是对地短路。 IMON 引脚最大电压为 4V。

    但该 IMON 引脚连接到仅绝对最大值为 3.6V 的 ADC。

    仅当 VIN 反向时、IMON 引脚和器件才会损坏、VOUT 才会关闭? 如果不反转、则只有 IMON 功能会受到影响、并且 VOUT 没有问题?

    请澄清。

    谢谢、

    Vidhya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vidhya、

    当短接至 GND 时、IMON 引脚电压将为零。 当连接的电阻低于建议值且负载电流较高时、该钳位可保护 IMON 引脚电压超过 4V。

    我之前的陈述可能会造成混淆。  

    是的、当 IMON 短接至 GND 时、VOUT 不会有问题。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Amrit