This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:上电后提供 UVLO

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529184/lm5060-uvlo-after-power-up

器件型号:LM5060

工具/软件:

您好、我使用的是 LM5060、UVLO 在上电时似乎正常工作(例如,我将其设置为约 42V,如果输入电压低于该值,器件将无法上电)。 但是、如果我使用 46V 等电压为器件上电、然后将输入电压降至 UVLO 限值以下、则不会出现故障情况、它将会继续工作。 数据表第 11 页的方框图表明、UVLO 馈入某个逻辑电路、如果低于 1.6V 阈值、该逻辑应该会关闭栅极驱动、但我在现实生活中看不到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。  

    请分享您的原理图。

     将输入电压降至低于 UVLO 限制期间、请共享在单个示波器屏幕截图中捕获的以下信号。

    1. VIN
    2. VOUT
    3. UVLO