This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:TPS65131TRGERQ1 输入短路且无输出

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529030/tps65131-tps65131trgerq1-input-short-circuits-and-no-output

器件型号:TPS65131

工具/软件:

、短路和无输出的问题有助于检查我们的 电路图是否有任何问题

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongchu:

    输入短路的行为是什么? 您看到的输入电流很大吗?

    如果测试过程中有任何波形、请上传以进行更好的分析。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.输入电流为 100 –200mA、纹波非常小。 输入电压为 4.4V。 正负电压输出
    2.损坏的 4pcs、3pcs 是次无波形、1PCS 正在吸烟和烧坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongchu:

    您是否为 5V 输入添加了任何电容器? 对于电容器 C89、请按照数据表上的公式选择电容。

    原理图的其他部分看起来不错、我也可以看看您的布局吗? 谢谢

    BR

    Patrick