This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:有关 SOC 精度测试的问题

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529652/bq28z610-r1-a-question-about-soc-accuracy-test

器件型号:BQ28Z610-R1

工具/软件:

你好

我当前创建了一个黄金映像、想验证系统的 SOC 精度。

文档 SLUA684 似乎是相关的、但它只包含测试方法、这就是我要问的原因。

->在第 2 节。 测量精度测试“、它仅描述了各种 SOC 测试方法。 好的、但我想知道的是如何在 SOC 不准确时进行调试。

此致、

中华物产

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本的调试技术包括:

    1.验证电池电阻是否准确。

    2.验证 Qmax 是否准确。

    3.检验载荷预测设置是否正确。

    4.确认充电终止参数正确,使电量计可靠地检测到充满电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在对 1、2 和 3 进行验证后这些值不准确、我们是否可以任意更改该值、而不是重新学习?