This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:关于 IO 的定义

Guru**** 2347070 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529661/tlc59116-regarding-the-definition-of-io

器件型号:TLC59116

工具/软件:

我们考虑使用 TLC59116 以恒定电流控制多个 RGB LED 元件。

数据表第 6 页的 7.3 中列出了 IO 规格。

它指出 out0 到 out15 是最小值。 5mA 最大值 120mA、但将此解释为每个 OUT 端子的规格是否正确?

我们目前的计划是连接 16 个 20mA 通道。

提前感谢您。

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、

    是的、每个输出的输出电流可设置为 5mA 至 120mA。

    是否计划将每个输出的输出电流设置为 20mA? 如果是、则连接到 REXT 的外部电阻可以设置为 937Ω、以便 在将寄存器 IREF(地址 0x1C)保持为默认值时将输出电流设置为 20mA。  

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    感谢您发送编修。

    我知道这是指每个通道的电流值。

    我计划在典型值时使用它。 20mA。

    感谢您善意地让我知道电阻值。

    我需要将其保留在 20mA 周围、以更改 LED 发出的光量、因此我将查看公式

    任何信息进行研究。

    谢谢您、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、

    当然、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    谢谢你的好意。

    现在、我检查了 Rext 功率的计算。

    EVM 显示为 1/16W、因此我认为即使是普通尺寸的产品、也会出现问题。

    我将查看数据表上的计算公式。

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、

    没问题。

    我是否可以知道该应用程序是什么 (felix-wang@ti.com)?

    此致、

    Felix