This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5868:打开 LED 的步骤

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5868, LP5866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528793/lp5868-steps-to-turn-on-the-led

器件型号:LP5868
Thread 中讨论的其他器件: LP5866

工具/软件:

尊敬的 Sis 和 Madams:

我们创建了一个安装了 LP5868 的 PCB、但 LED 不会亮起。

LED 硬件配置:SW[0:5]、CS[0:13]

接口:I2C 模式 (ADDR0、ADDR1 和 IFS 连接到 GND)

我们尝试打开一个 LED 来检查电路板是否正常工作、但从外部 MCU 从 VIO_EN 发送“H"后“后、我使用 I2C 接口发出以下命令、但 LED 未亮起。

我们为点亮 L3-CS6 LED 点 (1) CS 启用所采取的步骤:

(1) CS 启用

将 0x01 写入地址 0x000

(2) 设置模式 1

将 0x30 (=11 0000b) 写入地址 0x003

110B:6 条扫描线  

00b:模式 1

0B:PWM 频率为 125kHz

(3) “LED 点 L3-CS6“设置为 ON

将 0x40 (=0100 0000b) 写入地址 0x04C

(4)“L3-CS6"的“的 PWM 开启(约占空比 50%)

将 0x80 (=1000 0000b) 写入 地址 0x23C

LED 电流保持为默认 20mA。

除上述步骤之外、我是否还需要执行任何其他命令?

 

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    上述步骤应该正确。 下面有几个问题可能需要您的帮助来回答、以便进一步分析。

    1. 通信成功 (LP5866 具有 ACK)、对吗?
    2. 在步骤 2 中、数据 0x30 应写入寄存器 0x001(不是 0x003)。
    3.  LED 的焊接电压和正向电压是多少?

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix、

    我很感谢我能够确认操作程序没有问题。

    1. 我现在检查 I2C 发送的命令格式和 ACK。

    2.这是我的错,您指出,寄存器地址 0x001 是正确的。

    3.  VLED 电压为 5V、蓝色 LED 的 LED Vf 为 3.8V。

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    好的、请在您检查通信波形后告诉我。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix、

    在设置每个 LED 的开/关寄存器以及 CURRENT 寄存器和 PWM 寄存器后、LED 开始亮起。

    显然问题是当前值设置不正确。

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    好的、听起来不错。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    除此之外、我是否知道 LP5868 将在 (felix-wang@ti.com) 中使用什么应用?

    此致、

    Felix