This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25856-Q1:BQ25856-Q1

Guru**** 2393335 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25856-Q1, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529846/bq25856-q1-bq25856-q1

器件型号:BQ25856-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ25756

工具/软件:

您好:

 BQ25856-Q1 是否有可用的计算表? 我看到网页上有一个链接、但它适用于不同的芯片。 这些器件是否足够靠近、而这无关紧要? 如果是、是否有任何重要差异需要注意?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否参考了 BQ25756 的计算表?

    如果是、这些器件足够接近、可以使用相同的计算结果。 BQ25856-Q1 的内部设计是从 BQ25756 升级的、但外部编程块是相同的、并且寄存器地址具有明显的重叠。 这两款器件之间的主要区别之一是 BQ25856-Q1 符合汽车标准、而 BQ25756 专为工业应用而设计。 这意味着器件的某些特性因应用空间而异。

    例如、BQ25856-Q1 具有适用于备用应用的自动反向功能、而 BQ25756 没有自动反向功能。 BQ25756 在输入端具有最大功率点跟踪功能、而 BQ25856-Q1 不具有该功能。 此外还有一些其他细微差异、但外部元件的计算器仍然很精确。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、  

    在计算表中、是否存在电感器具有最小 DCR 的原因、以及是否可以使用串联电阻器为所选的电感器增加电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、

    这是有原因的。 转换器测量电感器的电感和 DCR、并在充电期间使用该信息。 以下是我们的 常见问题解答页面 对其的看法:

    • IC 启动并开始开关时会发生什么情况?
      IC 首先执行电感器检测。 在启动时会通过电感器发送一系列电流脉冲、以确定系统的时间常数。 此外、假设电感器的 DCR 约为 11mΩ、系统将上电。 当转换器输出电流超过约 1.9A 时、将重新评估此假设。 此重新评估缓慢进行、每 3.5ms 进行一次小幅更改。 时间常数计算是在正向模式下从输入电源完成、在反向模式下从输出侧完成、具体取决于启动的方式。 时间常数计算在每次上电时进行一次、而 DCR 调整始终在运行。

    我尚未尝试向电感器添加串联电阻器、但 我添加了额外的导线来查看电感器电流波形、之前它将具有自己的电阻。 我认为额外的电阻器不应该是问题。

    出于好奇心、电阻器是用于将电感器的 DCR 置于有效范围内、还是用于监测电感器电流?

    此致、
    Michael