This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ8050 PWM 输出异常导致放电周期烧毁

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529812/bq4050-bq8050-pwm-output-abnormal-cause-the-discharge-mos-burned

产品编号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQ8050

工具/软件:

你(们)好  

客户使用 BQ8050、并发现其 PWM 输出异常、并导致在老化测试期间在大约 43°C 温度下放电 MOS 烧毁。  

当温度较低的 30°C 时、PWM 输出可以恢复并正常输出。

我将原理图附在 FA 申请表和寄存器参数中。 您可以帮助检查一下吗? 同时,我也有同样的感觉。

谢谢

e2e.ti.com/.../ZP22314_2D00_01_7998EE76_BQ8050-_4D916E7FE14F6F602D00_250618.zip

 e2e.ti.com/.../TI-FAR-NEW-FORM_5F00_BQ8050_5F00_20250618-_2800_Update_2900_.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用客户故障分析方法、就特定的 FA 申请与 TI 进行沟通。 我们不使用 E2E 处理 FA 故障分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我不需要您处理 FA。 我希望您能帮助检查寄存器配置和原理图、并检查原因。 谢谢