This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:错误的 SOH %

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528737/bq35100-wrong-soh

器件型号:BQ35100

工具/软件:

BQ35100 采用以下配置在 EOS 模式下进行测试:
新 Batt R 标度延迟:0x02.
EOS_TRENE_DETECTION_PERCENTAGE:0x14
EOS_DETECTION_PULSE_COUNT_THRSHD:0x78
电池设计容量: 1200mA
CHEM_ID:使用默认值
健康状态最大增量: 2.
电芯终止电压:2000 毫伏

测试过程中采取的步骤:
等待 INITCOMP 位被设置。
2.发送 NEW_BATTERY 命令。 (电池应已松弛。)
3.将 GAUGE_MODE 更改为 EOS。
4.启用仪表。
5.加载启用 10s。 (在启用负载时测量电流。)
6.加载已禁用。
7、读取 SOH、internal_temperature、battery_status、battery_ALERT、measuredZ、 ScaledR、累计_容量。
8.禁用仪表 10 秒钟。

该测试是使用新电池 (www.pkcellpower.com/.../) 进行的。

重复步骤 (4、5、6、7 和 8)、直到 SOH 达到 0%。 启用负载时、电流约为 30mA、禁用时为 4mA。
以下是记录的数据:
docs.google.com/.../1z5HuEEoCm4wpKcC5WmKKd_g9QGlJ4i4VbKEUlfn
muXs/edit?usp=drive_link

问题:

●即使电池尚未完全放电、SOH %也会达到 0%。
●设置了错误位 SOH ERR 和 SOH Merit。 通过参考论坛、设置错误位的一个原因是在学习脉冲期间电池未被放松、但该测试是在新电池上执行的。
●从未触发 EOS 警报。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 无法访问 Google 文档(TI 内部会阻止该文档)。 请将数据直接附加到此线程。