This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20C:有关 TPS7A20 和 TPS7A20C 的稳定时间

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20C, TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528752/tps7a20c-settling-time-regarding-tps7a20-and-tps7a20c

器件型号:TPS7A20C
主题: TPS7A20 中讨论的其他器件

工具/软件:

如 TPS7A20C 数据表中所述、我们重点介绍稳定时间。 TPS7A20C 的稳定时间似乎比 TPS7A20 更快、但需要通过哪种比较实验来确认稳定时间更快? 即使比较这两者的数据表、我们也无法理解稳定时间更短。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    TPS7A20C 经过优化、可实现更快的稳定响应时间。 验证稳定时间的一种方法是执行负载瞬态测试、如 TPS7A20 数据表中的图 5-51 至 5-58 或 TPS7A20C 数据表中的图 5-15 至 5-26 所示。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们想知道您的稳定时间定义。

    谨随函附上 definition.e2e.ti.com/.../Settling_5F00_Time_5F00_Term.pdf

    您能给我发送答案吗?

    此致、

    Kenji Yasuda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    由于 A 和 B 在提供的波形中通常非常接近、因此可以测量从 A 到 G 或从 B 到 G 的稳定时间。这是在瞬态开始后在定义的稳定范围内稳定的响应时间。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    :Daniel-San

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    不用客气。

    此致、

    Daniel