This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:RSOC 大幅下降

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528993/bq27426-rsoc-drop-a-lot

器件型号:BQ27426

工具/软件:

尊敬的专家:

客户使用 BQ27426、当停止充电后、RSOC 会突然下降。 此处显示了原理图。 日志数据显示当电流为 0 时、RSOC 从 6067 更改为 5140。 您可以帮助分析这个问题吗? 谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这表示电量监测计绝不会检测到有效的充电终止。 请确保正确设置充电终止参数:

    https://www.ti.com/lit/ug/sluubb0/sluubb0.pdf

    7.4.2.3.10 恒压率、恒压电压

    电量监测计必须检测到充满电情况。 主要思路是设置恒压充电速率、使充电停止时的有效恒压电流比电流高 10%。 如果电芯电压在 Taper Voltage 范围内(适用其他条件,请参阅 7.4.2.3.10)并且电流降至低于该阈值长达 80 秒、则电量监测计将在其数据存储器参数 V At Chg Term 中记录电压、并将其与 Taper Rate 将当前放电水平 (EndOfCharge 处的 DOD) 映射到 100% SOC。