This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:输出电压降至 2V 并随机复位

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528788/bq27742-g1-output-voltage-drops-to-2v-and-resets-randomly

器件型号:BQ27742-G1

工具/软件:

电池包的输出电压降至 2V、并快速复位回 4V。  仅当器件中安装了电池并连接了 I2C 时才会发生这种情况、但当电池在外部测试和/或 I2C 断开时不会发生这种情况。  我们的 12K24 GG 文件似乎是正常的,但 01C25 文件似乎有这个问题。 不确定这里会发生什么、感谢您提供任何帮助。  

附加了 GG 文件和日志、其中突出显示了 2V 压降。

 e2e.ti.com/.../12K24.gg.csve2e.ti.com/.../01C25.gg.csve2e.ti.com/.../6_5F00_16_5F00_2.log.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户关于此行为的附加备注可能有用。  

    该标志在电量监测计参考手册的 7.6.3 中提到。  我们尝试将这里的通信周期更改为 0.5s。  重置在执行此操作后仍然可以持续重现、但似乎不太经常发生--也许每两个小时、而不是每隔几分钟。  似乎有些(但并非全部?) 我们观察到的复位是由与该机制的交互引起的。

    和校正。 两个版本的 GG 文件都出现问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的通信序列是什么? 您在每个通信周期发出多少条命令?

    请确保每秒发出的标准命令(例如读取 SOC 或电压)不超过 2 次。