This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP021205:温度管理(散热器)

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529628/dcp021205-temperature-management-heatsink

部件号:DCP021205

工具/软件:

我使用三个 DCP021205U 模块在 5V 输出和 12V 输入电压下提供 2A 负载电流。 目前、我遇到了高温、这可能是由于负载平衡问题造成的。 我想问、使用 IC 散热器是否有助于有效散热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引线框用作高效的散热器、可以看到我们为 IIB(集成隔离偏置) DC/DC 模块推荐的一些特性。 在顶部/底部使用 2 盎司铜、然后通过散热过孔阵列连接顶部/底部(甚至内部 PCB 铜层(如果可用))。 这就是我们为具有集成变压器的隔离式稳压模块所做的事情、您可以看到 UCC14141 数据表第 9.5 节  和 EVM 用户指南第 6 节 作为很好的示例。

    我首先会使用 PCB 铜和散热过孔进行对流冷却、如果需要额外的散热、可以考虑使用挤压式散热器。

    Steve