This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21088:电池管理和放大器;电量监测计 (BQ27427) 原理图审阅

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21088, BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528075/bq21088-battery-management-fuel-gauge-bq27427-schematic-review

器件型号:BQ21088
Thread 中讨论的其他器件: BQ27427

工具/软件:

您好:  
我想验证以下原理图连接是否足以进行锂离子电池袋的电池管理和电量监测。 我添加了翘板开关、无论是否插入了电池或壁式适配器、都能关闭器件。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    感谢您的联系。 总体而言、您的原理图看起来不错。 请参阅我的评论:

    • 在开启时、DPDT 翘板开关似乎将 VBAT 连接到电量监测计、并将 VBUS 连接到充电器。 我预计这不会导致充电器出现任何问题。 我还想注意的是、BQ21088 包括运输模式和关断模式、可通过按钮按下或 I2C 进入这些模式。 这些使器件能够进入超低静态电流状态、并在连接输入适配器后自动退出。
    • 在中、SYS 和 BAT 各自具有所需的电容。
    • 我建议使用 电量监测计的外部热敏电阻监测功能、而不是充电器。 BQ21088 的 TS 功能针对 103AT-2 热敏电阻(β Ω=3435、25°C 处 10kΩ 的特性电阻)进行了调优。 如果使用的热敏电阻看起来与实际情况不同、则需要在 TS 引脚上使用外部补偿电阻。 电量监测计允许在 RAM 中修改热敏电阻系数。 我强烈建议使用电量监测计的外部热敏电阻监测、因为它非常精确。  以下是有关配置 BQ2518x TS 引脚的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sluaaj8/sluaaj8.pdf?ts = 1739227471219&ref_url=https ps%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
    • 如果切换到使用电量监测计进行外部热敏电阻监控、则可以通过将 TS/MR 引脚连接到 GND 的 10k 电阻来禁用 BQ21088 的 TS 功能。 然后、可以监测电量监测计的温度读数、以确定是否通过 I2C 启用充电。

    如果您有任何问题、请告诉我。 我将邀请电量监测计专家查看原理图的 BQ27427 部分。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec、

    感谢您指出热敏电阻类型。 我们已切换到使用 103AT-4-70261 、并打算使用电量监测计来获得更准确的读数。 我还向 TS/MR 引脚添加了开关、 鉴于具有 I2C 功能、我们预计不会需要它、但现在可以拥有原型设计。 先前连接到 TS/MR 的 NTC 热敏电阻已替换为 10k 电阻器。  

    这些变化看起来一切都很好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    这些变化看起来很好。  如果您有任何其他问题、请随时联系我们。

    此致、

    Alec