This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:适用于 LiHV 9S 电池组的解决方案

Guru**** 2484065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530082/bq76930-solution-for-lihv-9s-pack

器件型号:BQ76930

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在寻找一种简单的解决方案来保护两个由电池组成的 9 节串联电池组、这些电池组的电压范围必须分别严格保持在 3.4V - 4.5V 和 3V - 4.25V 范围内、我想对这两个电池使用同一个 PCB。 如果您能 为我推荐一种能为两者至少提供电压和温度保护的解决方案、将不胜感激。 平衡功能也是可取的。 理想情况下,解决方案不需要编程,但我知道,有了这些独特的要求,这可能是必要的,这是可以的。

非常感谢。