This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:当移除 VBUS 时、2s LiPo 不会充电、也不会为系统供电

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25882, BQ25883, BQ25887
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529347/bq25887-2s-lipo-not-charging-and-not-powering-system-when-vbus-is-removed

器件型号:BQ25887
主题中讨论的其他器件:BQ25882BQ25883

工具/软件:

尊敬的 TI 社区:

我正在设计一个采用 2 节串联锂聚合物电池包 (7.4V 、400mA ) 的设计、我需要系统运行如下:

  1. 当有外部电源时、充电器应同时提供 为系统供电并为电池充电

  2. 当移除外部电源后、 电池应自动接管并为系统供电

但是、现在:

  • 放电 正在充电 、和

  • 当外部电源断开时、系统会出现故障 不接收 来自电池的 7.4 V 电压

有人能帮助我了解我可能误解的关于此设备的行为或如何正确配置它的内容吗?

此 IC 是否与 2 节串联电池包 (7.4V ) 兼容? 或者、我是否需要针对该应用采用不同的方法?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    BQ25887 没有电源路径功能。 请尝试使用 BQ25882 或 BQ25883。

    有关 BQ2588x 原理图检查清单、请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq25883-faq-bq2588x-schematic-review-and-layout-tips-for-bq25882-bq25883-bq25886-and-bq25887。

    谢谢、

    Ning。