This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM79L:建议使用负 LDO

Guru**** 2434370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529069/lm79l-negative-ldo-recommend

器件型号:LM79L

工具/软件:

您好的团队、

您是否有合适的建议?

VIN

8~37.5V

必去之地

输出电压

–5V(典型值

必去之地

Pd

>400mW

必去之地

Iq

1mA

必去之地

尺寸小  

4.6×5.1(最大值

不需要

 

 

 

谢谢

Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lillian、  

    感谢您的耐心等待。 您是否在寻找负 LDO 的正电压、或者您是否为输入电压寻找 8~(负电压)37.5V 的(负电压)?  

    遗憾的是、市场上没有任何具有正输入到负输出的 LDO。 对于相对简单的解决方案、我建议使用开关稳压器将电压反相、然后使用 LDO 调节输出。 负 LDO 的选择也非常有限、仅为–37.5V。下面提供了两个选项。  

    如果无法钳制 Vin 并获得负输入电压、 我建议使用 TPS7A3001DRBR、它的值为–3V 至–36V (max) Vin、设置为–5V 输出、47.7°C/W  此外、还具有 0.05mA 的低 IQ 和 3mm x 3mm 的尺寸。  

    如果您无法钳制 Vin 并具有负输入电压 、我建议使用 LM337LMX/NOPB、其 Vin 高达–40V、可以将 Vout 设置为–5V、在 111.3°C/W 下具有更高的功率耗散足以满足 IQ 规格。 此外、尺寸为 3.91mm 至 4.9mm。  

    希望这有助于提供一些选择!  

    谢谢、McKyla