This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:用于测量电流的 BB 引脚

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529609/bq79616-q1-bb-pins-to-measure-current

器件型号:BQ79616-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我们是否可以使用 BBP 和 BBN 通过分流电阻器测量电流? 您是否看到过任何此类用例?

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、  

    我还没有看到任何使用此功能的情况。  

    但我确实认为可以使用 BBP 和 BBN 来测量流经分流电阻器的电流、但根据预期的用例、必须根据数据表中汇流条引脚的+/- 1.1mV 精度来相应地选择分流电阻器大小。  

    感谢您的提问。

    此致、

    Pranav Ananthan