This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28050:设计查询

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28050, PMP11155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529683/ucc28050-design-query

器件型号:UCC28050
主题: PMP11155 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好  

该 UCC28050 器件是否可用于符合以下规格的单级 105W 反激式转换器 CV 电源?

输入电压:90-264VAC

输出:24V/4.2A

效率:>90%

PF:>0.9

THD:<20%

您能否确认?

方面

Rakesh.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    PMP11155 示例展示了如何将其用作单级降压 PFC。  

    这可能是您尝试执行的操作的良好起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的答复。

    对于上述规格使用此 IC 是否有任何限制。

    将 PMP11155 扩展到 100W 功率时需要考虑哪些关键参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    这是一个控制器、因此限制将是外部元件所受应力的函数。 您需要确保变压器的磁芯不会饱和、并且 FET 可以处理应力。  

    希望这能回答您的问题。