This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661:用于 PFC 开/关的 TSET 引脚特性

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529537/ucc25661-tset-pin-feature-for-pfc-on-off

器件型号:UCC25661

工具/软件:

您好:

我计划在其中一个交流/直流转换器项目中使用 UCC256612。

我想知道这款器件是否在 TSET 引脚上带有 PFC 开/关信号功能、以防 LLC PWM 控制器识别出任何故障。  

谢谢

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhananjay:

    UCC256614 在 TSET 引脚上启用了 PFC 开/关功能。 当器件进入突发模式时、该引脚可以主动禁用 PFC、从而尽可能降低待机功耗。  

    希望这能回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在下图所示的数据表中、TSET 引脚可以看到在启用 HV 启动功能的情况下切换 IC、如 UCC2566612。 在启动期间、TSET 为高电平、可用于保持 PFC 控制器关闭。 一旦建立 LLC 的 VCCP、LLC 控制器就会在 TSET 上发送低电平信号以使 PFC 斜升。 这适用于启用了 HV 启动的 IC、而 UCC256612 具有该功能。 这让人困惑。 请说明这个主题。

    在 UCC256612 中、TSET 不能用于在发生任何故障时关闭 PFC?

    此致

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhananjay:

    好的。 是的。 如果您可以使用它在发生故障时关闭 PFC、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

    请告诉我 ucc256612 和 ucc256614 中 tset 引脚上的 PFC 开/关功能有何区别?

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhananjay:

    不同之处在于、当器件进入突发模式时、UCC256614 会强制 TSET 引脚为高电平。 其他型号将仅在发生故障时进行高电压启动。

    希望这能回答您的问题。