This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS748A:用于应用老化处理的低压降稳压器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529735/tps748a-low-drop-out-regulators-for-burn-in-applications

器件型号:TPS748A
主题中讨论的其他器件:LM317LM338

工具/软件:

您好、

我们需要低压降稳压器来在环境温度为 80°C 的应用板中进行烧写。  

在上述环境温度、结温至环境温度 (RthetaJA) 较小且引脚数较少的情况下、建议采用以下规格的器件。

5V 至 3.3V、负载电流为 3A

5V 至 1.2V、负载电流为 1.2A

5V 至 2.5V、负载电流为 1.2A

谢谢

S Sathya Shree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有足够大且主动冷却散热器的 TO-220 封装 LM338 或 LM317。

    使用降压转换器可能是一种更好的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    降压转换器是否支持 80°C 的环境温度?

    我选择了这款降压转换器[TPS563201DDCR ]。 请核实。

    谢谢

    S Sathya Shree