This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR60420:LMR60420 VOUT 是否输出为 9.4V

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR60420, LMR60440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529763/lmr60420-lmr60420-vout-whether-output-9-4v

部件号:LMR60420
主题中讨论的其他元件: LMR60440

工具/软件:

亲爱的朋友、

    作为数据表、IC LMR60420 可以提供 3.3V 和 5V 的输出。 但 PG 引脚连接到 PGND、它可以提供 20V 的最大电压。 我希望 IC 提供 9.4V 电压。 您能给我提供参考原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuming:

    只需填充 Rfbt 和 Rfbb、即可使用可调模式。 对于 PG、请将其上拉至 VOUT。 这来自 LMR60440 的 EVM、但 LMR60420 也是如此。

    谢谢、

    Andrew