This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519347/battery-charging-issue

主题:BQ25750 中讨论的其他器件

您好、

关于 BQ25750 EVM 器件:   

我们遇到问题—设备未对电池充电。

设备数据:   

-蓄电池电压:22.5 V   

电源输入电压: 15.8 V   

-输入到电池切换阈值: 8 V(VAC 在有效窗口内)   

-在寄存器中启用电池充电   

-设备未处于高阻态模式   

- RENG 引脚上的电压为 4.9 V   

-寄存器指示器件处于“快速充电“模式   

-充电电流限制为 2.5A, 通过硬件和寄存器

但是、仍然没有进行充电。   

请务必注意、芯片已损坏、我们已将其更换。

我们感谢您在这一问题上提供协助。

谢谢你和所有的一切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您使用此 EVM! 我想看看几个波形、看看该 EVM 会发生什么情况。 当寄存器指示“快速充电“模式时、请提供以下信息:

    • TP18/TP19 - SW1/SW2 的示波器波形
    • TP4 - ACDRV 上的电压
    • TP2 - SYS 上的电压
    • TP15 上的电压 — DRV_SUP

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7167.Tests.pdf

    您好、

    附加请求的测试。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您发送波形! 从各图中可以看出、ACDRV、SYS 和 DRV_SUP 处于预期范围之内。 但是、SW1 和 SW2 不是。 SW1 应在与输入电压相差约 15.8V 的值处保持恒定。 SW2 应从 0V 切换到 22.5V。您能否为我提供以下波形:

    • TP25 - HIDRV1
    • TP26 - BTST1
    • TP27 - HIDRV2
    • TP28 - BTST2
    • TP43 - LODRV1
    • TP44 - LODRV2

    这些波形将告诉我器件是否正在向开关 FET 发送正确的信号。 检查 SW1、SW2 和上述引脚的 BQ25750 引脚周围的焊接也可能会有所帮助。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加 tests.e2e.ti.com/.../3806.Tests.pdf

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送附加测试。 我看到 BTST1 节点处于恒定 0V。这意味着它不会为 BTST 电容器充电。 您能否检查从 DRV_SUP 节点到 BTST1 节点的物理路径、确保没有元件损坏/缺失、以及焊点良好? 这应该是 BQ25750 上的二极管 D3、电阻 R13、电容器 C12 和引脚 26 BTST1。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只是跟进这个问题。 您是否能够为设备充电?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您回复我—这让我花了一点时间。

    如前所述、电阻 R13 已损坏。 我移除了电阻器、并用短路替换了它。

    现在我遇到了一个新问题:

    当我以允许充电的模式为设备供电时((PG LED 亮起)、并且仅通过电源供电(未连接电池)、则会发生以下情况:

    STAT1 和 STAT2 LED 交替闪烁—一个 LED 亮起、另一个 LED 关闭、大约每四分之一秒切换一次。

    似乎发生的情况是、当器件尝试进入充电模式时、电源达到其电流限值(设置为 5A)、然后充电停止、并重复该循环。

    您认为此行为与上一个问题有关吗?

    此外、即使未连接电池、器件也如何进入充电模式?

    感谢您的帮助。

    祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这似乎是正常行为。 器件正在为输出电容器充电。 在电容器达到充电电压之前、器件将处于恒流模式。 然后、器件将进入终止状态。 电容器将放电并达到再充电阈值、再次开始该过程。 这也是 STAT1 和 STAT2 引脚交替闪烁(表示充电和充电完成)的原因。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 非常棒!

    非常感谢!