This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90EVM:兼容的补偿值

Guru**** 2589720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526293/bq41z90evm-inconsistent-compres-value

器件型号:BQ41Z90EVM

工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我在 Cell Compres 值中遇到意外的不一致。 具体问题是:

  1. 在一个实例中、 cell2 Compres 值为 0
  2. 有一个 显著跳跃  不同单元格的 Compres 值中增加。 (例如,对于电芯 1 在不同时间点的补偿值=> 54、22、16m Ω)

  3. 此外、我发现 Cell4 Compres 值  瞬时为负

我希望深入了解这些波动的可能原因以及可能影响这种行为的任何因素。
谢谢你

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您正在使用真实电池为 EVM 供电、对吧?

    能否提供这些值随时间变化的日志文件?

    这 3 个屏幕截图是在同一环境中使用相同单元格拍摄的吗?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、
    感谢你能抽出时间。  
    是的、我使用的是 4S3P 配置的真实单元格。
    是的、这些屏幕截图是使用相同的单元格和相同的环境拍摄的。
    我将附加日志文件
    谢谢你
    e2e.ti.com/.../Discharging-cycle-_2800_for-resistance_2900_.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢文件。 看一下细胞 1-4 的 Compres,他们都表现出相同的一般行为,我相信这种行为只是由于细胞的性质。  

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢您的解释!

    鉴于这些值的高度不一致性、是否有另一个参数(例如平均值)可用于确定电阻值?

    此致、

    Pooja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pooja、

    该参数没有平均寄存器、但我期望该行为在整个周期内保持一致。 可以手动对这些值求平均值以获得粗略的估算值。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:



    循环之间的行为似乎不一致。 虽然手动均值计算可以提供粗略的估计值、但两个图之间的差异表明可能有其他因素影响参数。 我附上了另一个放电周期的图。 在上一个周期(我附加的对数)中、放电电流为 8A、但在最近一个周期中、放电电流为 9A。  

    请您帮助我们进一步探讨一下

    此致、

    Pooja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pooja、

    请允许我花些时间研究一下这个问题。

    此致、

    Diego