This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:在无电池情况下使用 BQ25723。

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529699/bq25723-using-the-bq25723-in-a-battery-less-scenario

器件型号:BQ25723

工具/软件:

尊敬的 TI:

 我们在无电池情况下使用 BQ25723。 我们打算将 VSYS 输出电压设置为约 12V。 为 3 节串联配置 CELL_BATPRESZ 时、我们尝试将寄存器 0x0C (VSYS_MIN) 修改为 12.3V、但该修改不会生效。 这可能是什么原因? 此外、为 4 节串联电池配置 CELL_BATPRESZ 后、在某些条件下、VSYS 电压是否可以超过 12.3V?

期待您的答复。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    系统电压调节最大限制在 ChargeVoltage 寄存器加上 150mV 中进行编程、调节最小限制在 VSYS_MIN 寄存器中进行编程。

    因此、系统电压只能设置为比设定充电电压高 150mV。

    此致、

    基督教。