This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:“Max Error(最大错误)“设置为 122%、正在重置周期计数编号

Guru**** 2484065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515764/bq34z100-r2-max-error-set-to-122-resetting-cycle-count-number

部件号:BQ34Z100-R2
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

在进行几次测试以获取电量计配置(包括成功的学习和优化周期)后、我直接从 bqStudio 中提取 Golden Image;但在执行该操作之前、我会将 CycleCount 重置为 0。 这可能导致 MaxError 突然跳至 100%以上(我尝试了相同的操作,但使用了学习配置,MaxError = 1%,并且我看到完全相同的行为)。 您能否确认手动修改 CycleCount 会影响 MaxError 参数?  

最后、我尝试使用 MaxError 的配置将另一个 FuelGauge 编程为超过 100%、并尝试执行几个周期:我看到、在充电结束后、MaxError 在两个周期后下降到 1%。 您能解释一下 MaxError 是如何计算的吗?或者如何获得接近 0%的值? 目前对我来说最重要的是不要让参数突然跳到接近 100%的值。

谢谢您、
Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    下图描述了周期计数。 您描述的行为并不异常、在仪表获知更多信息后、Max error 应自行纠正。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    请在下面查看我的其他问题:

    1. 您能否确认手动重置 Cycle Count 会影响 MaxError 值? 如果是、是否可以 在 Cycle Count = 0 的情况下创建黄金映像?  
    2. 是否有任何要求来满足“最大误差“的自动校正? 例如完全充电条件检测? 完整的充电/放电周期?

    感谢您的帮助、

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    MaxError() 在测量方面没有任何作用、它只是告诉您给定时刻可能出现的最大误差。 您将此寄存器用于什么?

    1) 是和是。

    2) 请查看 TRM 中的表 2-4。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我将使用此寄存器在超过 50%时发出警告。 我从 TRM 的表 2-4 了解到,MaxError () 在每次循环计数的增量中都会在显示中递增 1%。 这是否意味着如果没有 Qmax 和 Ra 表更新,在 CycleCount 的 50 个增量后,MaxError () 的值也应该增加 50 %?

    您能更好地解释一下我如何在不影响 MaxError 的情况下使用 CycleCount=0 创建黄金映像吗?

    再次感谢您、

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    是的

    我会重置周期计数并将周期计数阈值增加到其最大值。 允许电量监测计进行其 OCV 测量并验证 max error 是否已复位。 然后返回数据存储器将 CC 阈值设置回正确的值并提取您的黄金映像。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道如何设置 周期计数阈值 和 CC 阈值、这些参数会有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CC 阈值是周期计数阈值。

    确定周期计数将递增。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    如何选择 CC Threshold? 我的 CC 阈值为 900mA、我的周期计数为 101。 出什么问题了?

    谢谢你

    家气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaqi:

    这取决于您希望周期计数何时递增、请参阅下方或 TRM 中的周期计数说明。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    仍然非常困惑的 CC 阈值、 它是否与容量有关? 我应该手动修改吗? 如何修改它? 基于什么标准?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

    在这里您提到了  “将 CC 阈值设置回正确的值 “、如何选择正确的 CC 阈值?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaqi:

    CC 阈值仍然非常混乱、 它是否与容量有关?

    否、它与累积放电和 CC(周期计数)阈值有关。 当累积的放电达到 CC 阈值时、周期计数将递增。  

    我是否应该手动修改它?

    默认值很可能不适合您的应用、但这主要取决于您希望周期计数增加的时间。

    以及如何修改它?

    您可以写入 CC 阈值参数。

    如何选择正确的 CC 阈值?

    这取决于您希望循环计数何时增加。

    此致、

    Diego