This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023:I2C 通信未能确认

Guru**** 2483415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023, OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519679/tps65023-i2c-comms-failure-to-acknowledge

器件型号:TPS65023
主题中讨论的其他器件: OMAP-L138

工具/软件:

我想知道 对于我看到的 TPS65023 问题、我是否能获得一些支持。 我将附加 2 张与该器件的 I2C 总线通信图。

我想知道的是、为什么对于其中一个示波器屏幕截图、PMIC 器件不会响应处理器(在本例中为 OMAP-L138)?  

您可以帮助解决这个问题、还是将其转发给能帮助我更好地了解 TPS65023 的人?  

提前感谢、e2e.ti.com/.../PMIC_5F00_failed_5F00_to_5F00_acknowledge_5F00_I2C_5F00_comms-_2800_1_2900_-_2800_1_2900_.pdfe2e.ti.com/.../PMIC_5F00_acknowledged_5F00_I2C_5F00_comms-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:  

    感谢您在 E2E 上联系我们、  

    您是否能够引导我完成您要查看每个示波器镜头的设置过程、以便我可以更好地了解导致此问题的原因?

    这是两个独立的 TPS65023 器件/板、还是同一器件在 不同条件下?
    或者、对于同一器件、这是否是在相同条件下看似随机的错误?

    此致、  
    Sarah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    这是同一个电路板、在大概相同的条件下。 I2C 总线上与 OMAP 通信的第一个器件始终是 PMIC。 我将示波器设置为在这些示波器屏幕截图中的数据线第一个上升沿进行捕获、以便在器件上电时捕获 I2C 总线上的第一个事务。

    我想知道是否有人知道为什么 TPS65023 在一种情况下不会确认、但在另一种情况下会确认。 我可能需要探测更多连接到 PMIC 的网络以了解原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否是由于可能的设计裕度或竞态条件导致的、 OMAP 有时会通过 I2C 解决 TPS65023 问题呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    在第二种情况下、您是说 PMIC 没有连接到 OMAP 处理器吗? 如果我仍然不理解第二种情况、即确认 PMIC、则表示歉意。

    遇到 NAK 错误时设备是否仍可以启动?

    请验证 I2C 线路是否通过 4.7K 电阻上拉至 1.45V - VCC 之间的电源。
    并可能检查是否存在接地问题? 这些是 NAK 错误的常见原因。

    I2C 以什么速度模式运行?

    此致、  
    Sarah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件仍然启动并正常运行、但在启动后无法再次与 PMIC 通信。

    使用 2.21k Ω 电阻器将上拉电阻器上拉至 VCC。

    速度低于 100kHz。

    在接下来的几天内、我将详细探测 PMIC 的 I/O。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:  

    感谢您提供的信息。  

    通常、此处的上拉电阻值使用 4.7k Ω 电阻。  

    期待您在探究后提供更多反馈。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sarah、我想我知道现在发生了什么。

    我探测了一张工作卡和一张失败的卡。 故障卡似乎有电流泄漏、这会导致连接到 PMIC 的 I2C 总线过早地在系统退出复位之前悬空。 您是否知道缓慢上升的 I2C 线路如何影响 PMIC I2C 通信? PMIC 随后可能会因其所看到的内容而无法通信。 现在、我知道问题的根本原因是 1 个电源轨泄漏到另一个电源轨、因此我需要忽略这种泄漏。

    我使用了以下示波器截图、以帮助直观显示问题。  

    首先、与故障对应的示波器屏幕截图:  

    最后、是与将正确通信的 PMIC 相对应的示波器屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:  

    感谢您的更新!

    看起来 I2C 线路的缓慢上升会导致一些违反时序或时序要求的情况、从而使 I2C 总线正常工作。
    我不确定这里违反了哪个规格、但根据这些示波器屏幕截图、这是我的最佳选择。

    泄漏以及后续过早的 I2C 信号似乎是导致此 I2C 通信问题的原因。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在有兴趣了解的是、为什么在 I2C 总线上只对 PMIC 感到困惑。 其他器件、即 OMAP、温度传感器、I2C 扩展器、都不受此影响、并且能够与主器件 (OMAP-L138) 进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:  

    您能否说明 PMIC_RST_IN 连接到哪个引脚?  
    我怀疑这可能与复位引脚的时序以及 I2C 时序有关。

    与系统中的其他器件相比、TH PMIC 在允许 I2C 通信之前对 I2C 及其启用状态可能具有更严格的要求。  

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMIC_RST_IN 连接到 TPS65023 上的/HOT_RESET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:  

    感谢您的信息。  

    需要注意的一点是、TPS65023 对 I2C 的最小建立时间和保持时间要求相对较长(在 TPS65023 中对此进行了改进) B )

     总线上的其他器件的这些参数是否较低? 这可能是造成差异的原因。

    此致、
    Sarah