This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:BQ25895 + TPS61088 来自 USB-5V 的较高电流电源路径以及反极性保护。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528078/tps61088-bq25895-tps61088-higher-current-power-path-from-usb-5v-plus-reverse-polarity-protection

部件号:TPS61088
主题中讨论的其他器件:BQ25895

工具/软件:

您好、

我目前正在设计一种电池供电设置、该设置使用 5V IN 使用 BQ25895 为 3.7V Lipo 充电、然后通过 TPS61088 升高 VSYS 电压、以通过电池或适配器提供 5V 输出。  我注意到的几个问题是:

a) 虽然 BQ25895 确实具有负载共享功能、但在未连接电池时、通过将适配器连接到 VSYS、将电流限制在 3A 左右(因此约为 15W)、但仅使用电池时、它在技术上可以实现连续 6A(接近 18/20W)。 是否可以将负载共享 IC 与 BQ25895 和 TPS61088 结合使用、从而在插入 USB-C 充电时、它可以根据负载专门满足充电需求、主系统的要求实际上绕过了两个 IC、以减少与降压相关的低效率问题、然后升压回原始 5V?

在一种流程图中:

5V USB IN ->负载共享 IC -> BQ25895 -> TPS61088 -> 5V 系统

                        -> 5V 系统

对于能够处理高达 5V 5A 电流的推荐器件和理想选择、我非常感激!

b) 此外、是否有向 TPS61088 添加反极性保护的推荐方法? 我认为是肖特基二极管、但考虑到大电流、我担心散热、更重要的是功率损耗。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    对于问题 (a、我注意到 BQ25895 具有电源路径管理功能、不确定它是否需要什么、也许充电器团队的人员可以就此问题提供更有用的建议。 我稍后将把它们循环。

    关于问题 (b、我对反极性保护有点困惑、您能不能告诉我、您希望通过此功能保护什么?您提到的肖特基二极管放置在哪里?  谢谢。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    关于 b 部分)

    在我的设计中、可以通过引脚接头从直接馈入电路板 5V 电压轨的外部源提供 5V IN。我担心可能会因背馈和反向电流而损坏 TPS61088 和 BQ25895、或者这是否是错位恐惧?

    我当时考虑将肖特基二极管放置在 TPS61088 的 5V 输出端

    谢谢、

    Muhammad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    这会是一个潜在的问题、这里的二极管是一个不错的选择、如果您担心热问题、我认为您可以使用 P-MOSFET 来阻断来自 5V 电源轨的电流。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我将对此进行探讨。 至于 A 部分)是的、BQ25895 确实有电源路径、但它在整个电流范围内的电流都太低、无法满足我的需求、我需要更接近 5A、因此我想知道如何在 USB 上分担额外的吞吐量、同时不影响电池功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    BQ25895 是一款 5A 充电器。 在具有有效 VBUS 的充电模式下、它可以处理高达 5A 的总负载电流、即充电电流与系统电流之和。  如果没有 SYS 负载、最大充电电流可以为 5A。 请注意、最大输入电流限制为 3.25A、输出电流也可能受输入功率限制。

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、这就是我所面临的问题、假设在从 VBUS 降低到 4.2V 充电电压后电流为 5A、我是否正确? 如您所述、在 5V 条件下的实际最大输入电流为 3.25A、但我希望在更大电压下通过(不充电)。 我提供的输入功率为 25W、5V@5A 、充电电流对我来说不是问题。 没有电池时的最大 SYSLoad 电流是多少? 根据我在数据表中收集到的信息、它似乎与输入限值相同。

    谢谢、

    Muhammad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们建议使用电源多路复用器电路。 充电器 SYS 输出将是多路复用器的一个输入、而您的应用的 5V 将是另一个输入。 多路复用器应配置为在可用时优先选择适配器输入 、这意味着系统负载将在可用时直接从适配器汲取电流、并在不可用时切换到充电器 IC。 遗憾的是、我们最高规格的电源多路复用器的额定电流仅为 4.5A、但可使用双电子保险丝设计相同的系统。 本文档应该会有所帮助。  https://www.ti.com/lit/an/slvae51a/slvae51a.pdf?ts = 1750344631988&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    如果我能澄清任何不清楚的地方、请告诉我。