This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:降压/升压控制器 IC

Guru**** 2533110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529101/lm5176-buck-boost-controller-ic

器件型号:LM5176
主题: LM51772 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的先生/女士:

我是 Vivek Srivastava、Dolby Technology India Pvt. Ltd.的高级无线电源工程师 我正在为您的一款降压/升压 IC (LM5176) 编写此技术支持。 我的无线充电项目需要为我使用 LM5176 设计一个可提供恒定输入和可变输出的降压/升压转换器。 我想问这个 IC 是否有能力执行这个功能? 如果没有、您能否建议使用任何其他 IC 来替代 LM5176。 要求如下。

输入电压通常为 20V(但是,由于来自 USB-USB PD 适配器、输入可以在 5V 至 20V 范围内)

最大输入电流 — 3A

输出电压 — 10V 至 40V。

最大输出电流 — 6A

输出功率 — 60W

应使用 PWM 的占空比控制由外部微控制器提供降压/升压模式控制。

 

如果您需要任何其他详细信息、请随时提问。

 

方面

 

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    由于这是 USB 应用程序、我推荐 https://www.ti.com/product/LM251772

    它还允许通过 I2C 设置输出、因此不需要 PWM。

    如果不使用 I2C、则使用 https://www.ti.com/product/LM51772

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    感谢您的答复。 在我的应用中、我必须采用基于 PWM 的控制、因为与在较低频率下的 I2C 相比、它可以非常快速地更改输出、并且可以由设计中使用的控制器轻松生成。 如果您能推荐一些其他可以使用基于 PWM 的控制的 IC、我们将不胜感激。

    方面

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    对于上述建议的控制器、您可以使用:

    • PWM
    • DAC/模拟信号
    • I2C

    以设置输出电压。

    因此也符合您的要求。

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    我明白了您提到的要点。 您能否提供 LM51772 的 SPICE 模型、因为我无法获得该模型。

    方面

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    遗憾的是、我们目前没有适用于 LM51772 的 Spice 模型。

    我们可以根据保密协议共享 Simplis 模型、因此请联系您当地的 TI 销售支持。

    此致、

     Stefan