This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:电源干扰事件期间的最小工作电压和行为

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528930/ucd90160a-minimum-operating-voltage-and-behavior-during-power-glitch-events

器件型号:UCD90160A

工具/软件:

  1. UCD 的标准运行建议的最低电源电压是多少? 数据表指定为 3.0V、但 TI 是否保证器件在低于此阈值时关断、或者是否存在支持低于 3.0V 功能的运行裕度?

  2. 如果瞬态电源电压降至 3.0V(如数据表中所规定)以下、UCD 是否会启动完整的固件重新初始化和配置重新加载? 如果是、从开始电源中断到完成重新初始化过程的典型持续时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    2.9V 处存在欠压阈值。 一旦 VCC 低于此值、器件可能会保持在欠压模式、并且 VCC 必须降至 POR 以下才能退出欠压模式。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yeuo
    感谢您的答复。

    您是否还能帮助解决有关 UCD 在 VCC 电源中断后重新初始化以加载固件的第二个问题?

    此致、
    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    通常约为 15ms

    此致

    颐和