This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:提供系统和电池供电能力的 ACSET

Guru**** 2596545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529410/bq24170-acset-for-system-and-battery-powering-ability

器件型号:BQ24170

工具/软件:

尊敬的团队:  

当向芯片施加 12V 适配器(无协议类型)时、输出电流通过 ISET 引脚进行设置、输入电流通过 ACSET 引脚进行设置。

连接外部适配器后、BQ24170RGYR 芯片会优先为系统供电、同时为电池充电。

1) 通过 ACSET 引脚设置的输入电流限制是为系统和电池供电的最大输入电流、还是仅限制电池充电的最大输入电流?

2) 如果它仅限制电池充电的最大输入电流,芯片是否可以从外部适配器消耗额外的电流来为系统供电?

3) 如果芯片可以支持来自适配器的更大电流输入,为系统和电池供电,它可以承受的最大电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4) 没有外部适配器时、电池为系统供电。 是否有 OCP 保护机制?

    感谢并期待您的答复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    关于 1、输入电流限制针对转换器、因此仅限充电电流。  系统负载的输入电源没有电流限制。

    关于 2、系统负载绝不会流经充电器的转换器、仅流经充电电流所需的输入电流。

    关于 3、充电器的输入电流受 ACSET 设置限制。  最大充电电流为 4A。

    关于 4、不是来自充电器、而是电池组保护器具有过放电电流保护。

    此致、

    Jeff