This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5008-SEP:使用 TPS7H5008-SEP 作为具有智能功率级的两相电压调节模块

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H5008-SEP, TIDA-010958

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529640/tps7h5008-sep-use-of-tps7h5008-sep-as-a-2-phase-voltage-regulation-module-with-smart-power-stage

器件型号:TPS7H5008-SEP
主题中讨论的其他器件: TIDA-010958

工具/软件:

您好:

为了使用 80A 0.8V 电源为 FPGA 的核心电压供电、我们考虑使用 TPS7H5008-SEP 作为两相电压调节模块。  

我们受到了 TI 设计  TIDA-010958 的启发、不同之处在于我们希望使用智能功率级、而不是 GaN 驱动器+ MOSFET。

在我看来 、TPS7H5008-SEP 应能够通过其 180°两相管理来控制 2 个智能功率级、就像在 TIDA-010958 设计中用于驱动 2 个 GaN 驱动器的方式一样。  

您能否确认 TPS7H5008-SEP 是否适合驱动 2 个智能功率级 、并在有任何特殊预防措施时提醒我们? 例如、SPS 上的 IOUT 电流指示可以  与 TPS7H5008-SEP 的 CS_ILIM 引脚相链接来进行相位过流管理吗?

感谢您的支持、

此致、

Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Adrien、

    我不确定您将使用哪个器件作为智能功率级。
    我们已广泛使用 TPS7H60XX 驱动器系列评估了 TPS7H500X 控制器系列。
    具体问题往往因器件而异。

    一般而言、讨论控制器:
    只要 CS_ILIM 引脚会看到来自两个相位的电流总和、并且 VSENSE 会看到输出;控制器将作为峰值电流模式控制器运行。
    如果这适用于您选择的智能功率级、那么我预见不到您会遇到的任何一般性问题。
     如果没有真正的完整设计、则很难评估具体问题。

    谢谢、
    Daniel