This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:查找适用于 3 节至 7 节串联锂离子电池充电器(350W、CV/CC,成本优化)的 TI 反激式控制器

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529681/ucc28780-looking-for-ti-flyback-controller-for-3s-7s-li-ion-battery-charger-350-w-cv-cc-cost-optimized

部件号:UCC28780
主题中讨论的其他器件:UCC25660

工具/软件:

TI 团队大家好、

我正在设计 锂离子电池充电器 支持能力 3 至 7 节串联配置 、带有 最大输出为 29.4V 、10A (≈350W)  。 该设计使用了 隔离反激式拓扑 以实现简单性和成本效益。

 关键要求:

  • 发生正转换 :85–265 VAC

  • 输出 :12.6 V 至 29.4 V @ 10 A

  • 拓扑 :反激式(CV/CC 控制)

  • 注意事项 :300–350 瓦

  • 成本敏感型设计

请提出合适的建议 TI 反激式控制器 (如果在该功率级别下效率更高,则为其他拓扑) CV/CC 功能 并且可用 参考设计 。 我的目标是打造一种紧凑、可靠且在商业上可行的解决方案。

提前感谢您!

此致、

Saif Shaikh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、赛义夫、

    LLC 在这个功率等级下要好得多。 以下是一个示例参考设计: PMP23454

    它基于 UCC25660、但我们现在提供的 UCC25661 更易于设计。  

    希望这有助于您快速入门。