This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:噪声问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529380/ucc28700-noise-issue

器件型号:UCC28700

工具/软件:

您好 TI 团队:

在 120VAC 电源应用中使用 UCC28700 时存在噪声问题。 通过增加 CS 引脚电容器来改善噪声(最初为 470pF、现在更改为 1000PF)。 UCC28700 数据表未提及 CS 电容器的值。 我们想知道增加 CS 电容值是否会影响电路稳定性。 随附的文件是我们产品的应用电路图。 谢谢! 对于改善过大的噪声、您有什么好建议?

e2e.ti.com/.../UCC28700-_945E2875_CS_3575B95B_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 开关、

    增大 CS 电容器会减慢过流响应。  

    我将看看噪声的来源。 需要考虑的两个旋钮可能是栅极驱动电路和缓冲电路。 您是否尝试过减小 39 Ω 栅极电阻? 这似乎有点大、当 Vds 在关断时快速上升时、可能导致 FET 启用。

    希望这有助于您快速入门。