This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63602:TPSM63602 输出范围

Guru**** 2484065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63603, TPSM63602, LMZM33604, LMZ14202H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528813/tpsm63602-tpsm63602-output-range

部件号:TPSM63602
主题中讨论的其他器件:TPSM63603LMZM33604、LMZ14202HTPSM65620

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户希望使用 TPSM63603 实现 36V 输入 20V/2A 输出。 如果散热不是一个挑战、那么使用 TPSM63602 提供 20V 输出是什么阻碍我们的?

  • 为什么它只能支持高达 16V 的电压?  
  • 是否可以将其用于 36V 至 20V/2A 应用? 20~28V 输入、17V/2A 输出应用?

谢谢。

BR

Victor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    输出电压限制主要源于电感器。 由于电感值是固定的、因此随着 VOUT 的增加、相关的电流纹波和斜率也会增加。 这可能会导致 PAT 达到电流限值或出现斜率补偿问题。 对于大于 16V 的输出电压、我不建议使用它。

    您可以查看 LMZ14202H/LMZM33604

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    LMZ14202H/LMZM33604 过于庞大、无法与 MPS 2$竞争

     TPSM63602 的内部转换器和电感值是什么

    BR、

    Victor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    内部转换器似乎基于  LM62440、电感值为 2.2uH。 在高于 16V 的输出电压下使用也会违反 Abs-max 标准、并会导致一些可靠性问题。

    还有一个即将推出的模块 TPSM65620、其输出电压为 24V /2A、您可以对此进行研究、该模块的成本可能会更低。

    此致、

    Niranjan