This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:LM5066I

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528264/lm5066i-lm5066i

器件型号:LM5066I

工具/软件:

您好:  

这与我上面提到的器件型号无关、但我正在寻找可满足以下要求的类似 IC  

  • 标称电压 28V  
  • UVLO、OVLO
  • 电源开关  
  • 如果持续 5A、则 5A 下的电流限制和 20s 的锁存(自动锁存或手动复位)  

我并不关心标称电压、UVLO、OVLO 功能、因为 TI 有许多 IC 可以处理此功能。  

但我似乎找不到(或者在 IC 水平下无法实现)在该时间段(如果时间 (20s) 内能够限制电流。 因此、我希望通过开关监测直流电流、并将电流限制为 5A。 如果 5A 电流持续流经负载 20 秒、我希望立即关断、然后在 20 秒后将其复位(可能更长或更短)、或者自动重启、但时间与监测时间大致相同。  

我想它们依赖于 IC 内部的电流源、该电流源非常小、不仅计时器电容器会变得过大、放电时间会过长、因此不会更接近我想要实现的目标。  

有人能证实这在 IC 级别是可以实现的、还是应该使用分立式设计?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果电流持续为 5A、则电流限制为 5A、电流限制为 20 秒 [/报价]

    这在 IC 级别是不可能的。 我们没有任何 IC 来支持您的申请。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何可以转而限制电流的 IC? 剂量不需要提供监视系统和锁定开/关。 只需一些东西来限制来自 28V/5A 源的电流。 我唯一的例外是不使用电子保险丝。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何 IC 只能限制当前版本?

    可以将其限制在几毫秒内、然后系统将关闭。