This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2530:TPS2530

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528700/tps2530-tps2530

器件型号:TPS2530

工具/软件:

您好、  

我上面提到的部分与我的问题没有直接关系。  

是否有电流限制 IC 可以  在任何时间都只限制和调节电流? 我知道有许多 IC 监控电流、然后关断或自动重试模式、但我不想使用这些功能。 最好有 OVLO、UVLO、浪涌、但不仅如此。 无需进行过流监测然后关断。 我只希望我的电路限制电流。   

如果在 IC 级别无法实现、我不确定是否必须采用分立式设计。 我需要限制的电流为 5~6A、输入电压为 18~35V。 不允许数字/模拟反馈。 我的设计中只包含源极电压。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jake、

    TI 的 USB 开关是专为 USB 应用而设计的、因此它们无法适应这些电压和电流电平。 我将把这一主题推到电源开关产品线、希望能有人为您提供帮助。

    谢谢、此致、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有一个电流限制 IC 可以  在任何时间都限制和调节电流?

    无法实现。 我们没有设备。