This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z558:拔下充电器后、电池充满电后不会保持不变

Guru**** 2812255 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z558, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508986/bq27z558-fully-charged-battery-is-not-maintained-after-unpluging-charger

器件型号:BQ27Z558
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEM

工具/软件:

1. 100%设置:4.38 V ->充电器充满电

2、电池电压下降 20 毫伏,电池电量计在取出充电器后立即达到 99%

是否有办法解决电量监测计 IC 的这个问题?

EX) 编辑寄存器值

P.S 如果您可以提供有关 BQ27Z558 寄存器的任何类型的文档、这会很有帮助。

感谢您的支持!

朴在勇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaiyong、

    您能否从 BQStudio 发送.log 文件来更好地调试该问题、但在不查看数据的情况下、可能是如何将充电终止配置参数设置为。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    电池连接在 PDA 中并由充电器充电。 因此、很难通过 BQStudio 记录充电情况。

    谢谢您、

    朴在勇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaiyong、

    您能否发送 GPCCHEM 报告来验证您的 chemID、还能否确认您对系统执行了校准以及学习周期、并根据电芯更新了设计参数。 您还能附上电池数据表吗  

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    这是我电池的 GPCCHEM 报告、我在 ChemID 以下应用。

    7522 1.56 0.82.

    单元格数据表是机密项、因此我需要检查是否可以与您共享。

    如果可以、我将上传小区数据表。

    谢谢、

    Jaiyong

    e2e.ti.com/.../1541.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaiyong、

    c=确认您的 chemID 已正确选择、因此我们需要继续执行从 bqstudio 导出的.log 文件测试、其中展示了用户为电池充电并断开连接、SOC 从 100%下降到 99%。 没有这个文件,我们会盲目猜测。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan

    如果按如下方式确认容量、我是否应该应用设计容量- 4200mA 或在实际使用范围中估算容量并应用它?

    包装制造商的典型容量: 4320mA - 3.0V ~ 4.45V 范围

    包装制造商的最小容量: 4200mA  h (Cell 4220mA h )- 3.0V ~ 4.45V 范围

    实际使用范围为 3.4V ~ 4.38V ->未知容量:需要估算

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaiyong、

    您的设计容量可能会被标记为“典型容量“、对于您的情况、该容量应该为 4320mA、但是、如果充电电压阈值设置错误、而不是基于电池数据表、您可以在系统中看到错误。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan

    我再次尝试使用附加设置、并在上传黄金映像后为应用程序充电。

    然后、电池未充满电

    您知道哪个部件导致了此问题吗?

    学习过程中的 TERM 电压为 3000mV、我在学习后将其编辑为 3400mV。

    
    
    1. 充电在 95%(4349mV) 时停止

    2. 拔下充电器时、电池电压为 4327mV

    e2e.ti.com/.../Register-Setting-After-Upload-this-Learning.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaiyong、  

    我们已收到您的更新、我们正在努力处理您的回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan。

    最初、I2C Gauging Configuration 为 27。

    我将其 27 更改为 04 - TAMB_SYNC_SIM、RSOC_HOLD、RSOCL 高电平更改为低电平

    但是、发生了以下情况。

    请就以下内容发表任何意见。

    • 未使用的电池
    1. I2C Gauging Configuration:04  
    2. 使用应用程序和 5V3A 充电器为电池充电
    3. 100%、检查已满
    4. 弹出充电器后、电池电量计立即下降。 100%-> 99%
    5. 为电池充电几分钟后、电池电量计保持为 100%。

    谢谢、

    Jaiyong