This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5861:LP5861 VLED 更高电压

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5861, TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528675/lp5861-lp5861-vled-higher-voltages

器件型号:LP5861
主题: TLC59116 中讨论的其他器件

工具/软件:

如果我将 VLED 连接到 5V 但未使用内部 FET、我可以串联两个或三个 LED、并将顶部 LED 的阳极连接到 12V 吗? 所有图表都显示了连接到 VLED 和 LED 顶部的相同电压。 但如果我不使用内部路径、是否可以使用更高的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WST:

    不可以、不允许使用 12V 为串联 LED 的阳极供电。 与 LED 未亮起一样、施加到 LP5861 输出端的电压可能会超过其额定电压 5.5V。

    您可以使用更多通道单独连接 LED、也可以选择另一个输出可支持更高电压的 LED 驱动器。 例如、 TLC59116 具有最高 17V 额定电压的 16 通道 LED 驱动器。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我认为这可能是情况。
    但 TLC59116 似乎只使用 PWM 控件来调节个别亮度、而且我不希望在 LED 输出上进行 PWM 切换。 LP5861 允许我单独控制电流并允许 PWM(如果需要)、从而满足我的需求。 我必须使用更多输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WST:

    好的、如果您将来使用 LP5861 时有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Felix