This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:将 DALY 智能 BMS 与 BQ25750 充电器 IC 集成

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528104/bq25750-integrating-a-daly-smart-bms-with-the-bq25750-charger-ic

器件型号:BQ25750

工具/软件:

您好:

我正在使用 BQ25750 为电池充电并对系统电源轨执行电源路径管理、从而设计 6S2P UPS。 在设计中、我想将 DALY 的一个智能、主动平衡 BMS 集成在一起。 我一直在尝试如何为系统接线,考虑到他们的 BMS 是与电池串联的(负载电流通过电池和 BMS 进行监控),如所附的接线图所示。  

查看数据表中 BQ25750 的接线原理图、我应该使用 FB 和 FBG 端子来精确监控电池电压、如数据表中所述、充电期间 FBG 引脚接地至 PGND。 考虑到接线中强调了 BMS 的存在、我应该如何连接 BQ25750 以确保其检测到电芯的正确电压? 如果我将 B-连接到 IC 的 FBG、在充电期间、FBG 将短接至 PGND、从而有效地短接 BMS、因为 BMS 的 P-应连接到 PGND。

另一方面、如果我将 FBG 连接到 BMS 的 P-端子、或有效地连接到 PGND、IC 检测到的电压将无法准确表示电池电压、因为它也会包括 BMS 两端的压降。 接下来、数据表在图 9-1 中参考了 PGND 和 AGND、但没有具体说明;只是将 AGND 连接到检测端子。 这可以成为解决方案的一部分吗?

最后需要注意的是、包含此 BMS 是否会以某种方式干扰 BQ25750 检测 VAC 异常并将负载无缝切换到电池电源的能力。 UPS 旨在为关键负载供电、开关应几乎是瞬时的(允许 10%的最大压降为 1ms — 系统轨应为 24V、最大负载为 3A)

非常感谢您就此问题提出的解决方案建议。

此致、

Mahmood

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mahmod、

    感谢您的研究。 您无需将 FBG 连接到 BMS 的任何点。 FBG 引脚为电阻反馈分压器提供通过 IC 连接到 GND 的路径。 以下是 EVM 的电阻反馈分压器示例:

    在这种情况下、我认为 BAT 将连接到图中的 P+。

    包含此 BMS 是否会以某种方式干扰 BQ25750 检测 VAC 异常的能力

    不可以、这不应更改 BQ25750 的功能。

    UPS 旨在提供关键负载、切换几乎是瞬时的[/报价]

    为了为临界负载提供快速可靠的电源、我建议使用 BQ25750 的自动反向模式将系统电源从输入端切换到电池端。

    有关更多信息、我们还提供了 BQ25750 电源路径切换的常见问题解答。

    如果您对此有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    感谢您的答复。  


    我现在担心的是电池电芯监测电压的精度。 如果分压器实际上仅监测相对于接地端的 P+、并且 BMS 实际上与电芯串联、则监测的整体电压为电芯的电压+ BMS 上的压降。 当然、BMS 电子器件内的压降不会很大(在设计的这一级考虑到我的负载不会超过 3A);尽管如此、电芯本身的实际电压会有所变化。 希望您能够深入了解如何减少这种准确性损失。

    另一个注意事项是、请参阅下面我对 Rbot 的计算、其中表明 Rbot 的公式应为-RFBG、而不是数据表中所示的+RFBG。 如果您一方确认、请查看数据表的修订版、为所有人未来受益。 谢谢。  

    数据表摘录:

    此致、

    Mahmood 票价

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mahmood、

    感谢您告诉我 BMS 与电池电芯串联。 在这种情况下、图中的 VBAT 需要连接到 BQ25750 的输出。 与蓄电池串联的 BMS 应不存在系统问题。

    BMS 可能具有从充电器到电池电芯的电阻。 该电阻应该会增加充电器处于恒压充电阶段的时间、但这不应该是一个关键问题。

    在另一条注意事项上、请参阅下面关于 Rbot 的计算、该计算结果表明 Rbot 的公式应为-RFBG、而不是数据表中所示的+RFBG

    是的、正确。 我正在数据表中对此进行更新。

    如果您对此有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    Ethan Galloway